This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:电量监测计上的突然功率损耗

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705276/bq27742-g1-sudden-power-loss-on-fuel-gauge

器件型号:BQ27742-G1

BQ27742如何应对 SMPL 突发瞬时功率损耗? 如果电池被移除0.1ms、BQ27742是如何处理的? 在未连接充电器的情况下、放电 FET 是否会再次打开以为系统加电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    很难辨别。 为了实现最佳运行、我们假设 Regin 完全通电、不会中断。

    Regin 上有一个输出电容器、这可能会使我们保持开启状态、但这种运行无法保证。