This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:我们是否可以通过外部电路移除 BQ24172的电池检测?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691438/bq24172-whether-we-can-remove-the-battery-detection-of-the-bq24172-with-external-circuit

器件型号:BQ24172

大家好、

我的客户现在正在使用 BQ24172。 他们希望移除电池检测功能、并在移除电池时获得无输出。 我们是否有实现这一目标的方法?

谢谢。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    电池检测功能在内部启用、并且没有外部禁用方法。 由于充电器是独立的、因此它需要一种方法来确保在开始充电之前输出端连接了电池。

    禁用电池检测的原因是什么? 您能再解释一下他们想要做什么吗?

    此致、
    Steven