This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:如何设置电池学习参数?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ24259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705092/bq27426-how-to-set-the-parameters-for-battery-learning

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: BQ24259

大家好、我已经搜索了 BQ27426 TRM、但无法理解参数的含义。

我们是否有更详细的文档来说明以下参数的含义以及如何设置这些参数? 该监测计与 BQ24259搭配使用。

DSG 电流阈值

CHG 电流阈值

退出电流

设计容量

设计能源

终止电压

锥率

锥形电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DSG 电流阈值:定义电量监测计检测电池正在放电的电流电平。 它以0.1Hr 速率 单位设置为设计容量的百分比。 电流[mA]=设计容量[mAh]/(0.1 * DSG 电流阈值)、例如 如果您使用的是3000mAh 电池、并且您使用的是默认设置167、那么您的系统需要从电池汲取的电量监测计开始库仑计数所需的最小电流为3000/16.7 = 180mA。 如果电流低于此阈值、监测计会将电池视为宽松电池、并执行常规电压查找以确定剩余电量(和 SOC)。

    CHG 电流阈值:与 DSG 电流阈值类似、但在充电方向。 将其设置为低于最小充电电流。 它以0.1Hr 为单位(因此、如果3000mAh 电池的最小充电电流为300mA、则该数字将为10 *(3000/300)= 100。

    退出电流:如果电流降至低于此阈值(充电或放电电流)(对于退出放松时间)、则电量监测计将停止库仑计数并进入"放松"模式(电压查找)。 将此值设置为低于系统的有效电流和低于系统的最小充电电流。 Quit Current 和 DSG/Chg Current 之间必须存在迟滞。

    设计容量:将其设置为电池数据表中的标称容量(室温下)

    设计能量=设计容量*标称电压(来自电池数据表、例如3.7V -其中电池的电压曲线为"平坦")。

    终止电压=您希望监测计报告 SOC 的电压= 0%(这应该介于3.4V 和3.0V 之间)

    Taper Rate =充电器在恒流阶段停止的电流。 将其设置为高出大约10%。 它的设计容量为0.1 HR。 因此、如果您的充电器在电流为275mA 时停止运行、电池容量为3000mAh、则该数字为10 * 3000/(1.1*275)= 99。

    锥形电压=完整充电终止的最小电压。 将其设置为比 充电器的恒定电压低约100mV。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    Taper Rate =充电器在恒阶段停止的电流。

    这里是指电压吗?

    锥率应该是电量监测计认为电池已充满电的阈值、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确。