This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:看门狗超时

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691582/bq24780s-watchdog-timeout

器件型号:BQ24780S

尊敬的所有人:

   

现已验证混合动力升压模式是否有操作。

查找与看门狗超时的关系。

例如,EC 将在其已满时将 ChargeCurrent()设置为零。

这会导致看门狗超时。

混合动力升压模式关闭(以上是我的猜测、因为不确定是否触发超时、因此没有地方查看是否触发)

下面有几个问题:。

1. ChargeCurrent()&ChargeVoltage()的主要功能是什么 ?  它 是仅设置 一次 还是考虑实际情况,如填充或动态调制 ChargeVoltage()、ChargeCurrent ()的保护

2。 此超时还需要保护什么?

为了理解目的、设置值将满足此函数的目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、

    1. ChargeCurrent ()&ChargeVoltage () 用于电池充电电流和电压设置。 它只能设置为打开时间、或者根据监测计或热充电曲线、经常更新充电电流和电压。  例如:在不同温度下、充电电流和电压可能不同。

    2.当看门狗超时时时、ChargerCurrent 将复位为零以停止充电。  它希望保护软件代码错误。 如果客户不需要、可以禁用看门狗计时器。