This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54386:双电源、12V 输入电压至5V 输出电压与放大器;3.3V 设计问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54386EVM, TPS54386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705151/tps54386-dual-power-supply-vin-12v-to-vout-5v-3-3v-design-issue

器件型号:TPS54386

尊敬的先生:

我们正在设计一个产品原型、该产品原型使用 TPS54386PWPR 实现双电源、输入电压为12V 至输出电压为5V、输出电压为3.3V、每个电源的最大负载电流为2A。 但我们在获取输出- 5V 和3.3V 时面临着一个问题。 相反、达到大概

2.4V @ 5V 输出侧和

1.5V @ 3.3V 输出侧

我们采用了 TPS54386EVM 用户指南中的原理图,并在选择组件值、类型、额定电压等时使用了 TI 设计工具(请参阅中的部分,TPS54386EVM 用户指南,第5页)。 www.ti.com/lit/ug/sluu286/sluu286.pdf)

测试条件:

1. VIN = 9.4V DC

2.序列左侧浮动。

ENx、两者均连接至 GND。

引脚 ILIM2连接到引脚 BP

二极管为 B330A-13-F、与参考设计略有不同、但规格为(峰值重复反向电压) VRRM = 30V 输出电流、IO = 3A


请记下有关各种测试点(TP)的观察结果:

输出:

2.4V @ 5V 输出侧(非常低于所需的5V 电压)

1.5V @ 3.3V 输出侧(非常小于所需的3.3V 电压)

 

电压@ FB1和 FB2:

FB1和 FB2处的电压并非完全是0.79V 的直流电压,而是大约0.1V。 请记下以下 DSO 图像作为参考:

 

CH1 (黄色):电压波形@输出5V 侧,

CH2 (蓝色):电压波形@引脚 FB

 

请帮助我们提供宝贵的反馈、因为我们无法继续。

Sunil Kumar NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sunil、
    请发布您的实际原理图。 如果您在进行上述修改后使用与用户指南相同的原理图、则应使用9.4V 输入获得5V 和3.3V 输出。 您的电源看起来正在重新启动。 由于它以10毫秒的间隔发生、因此几乎肯定是断续电流限制。 您能否移除负载并查看电路是否正常启动?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sunil、
    这只是用户指南中的原理图。 我希望您使用自己的 CAD 系统来制作自己的原理图和 PCB 布局吗? 您将什么用于印刷电路板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的即时响应。 请查看我们在应用中使用的以下原理图。

    如前所述、我们已通过移除负载来检查输出。 但波形没有变化。 我们还检查并确认 、输出和 GND 之间没有短路/低电阻。

    我们 PCB 中的一些附加信息/已知错误、可帮助您确定它是否会影响此问题。

    a)根据指南、输入电容器不靠近引脚 PVDD1和 PVDD2。 输入电容为:陶瓷电容10uF 10%10V X5R 1206

    b)我们使用双面 PCB、并且仅在 PCB 顶部应用接地层。

    c)反馈电路和本设计的其他部分是否对噪声非常敏感? (同时、我们将重新检查您在之前的回复中提到的重新启动行为。)  

    d) 12V 电源轨的轨宽仅为10mil、仅为35微米(与所有其他轨类似)、这也不同于 TPS54386EVM 用户指南中提供的布局。

     TPS54386的 PCB 屏幕截图-双电源部分:

    谢谢、

    Sunil Kumar NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sunil、
    对于该 PCB 布局、我并不感到奇怪您是否会遇到问题。 我认为您需要更密切地遵循布局指南、以使您的电路正常工作。 输入和输出的关键循环电流环路的长而窄的路径肯定会导致问题。 请研究数据表第11节、如果您对此有疑问、请告知我。