This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:电池充电器电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691276/bq25601-battery-charger-voltage

器件型号:BQ25601

我使用典型应用图制作了具有 BQ25601的电路板。 我所做的电路工作得非常好。

我焊接了第二块电路板、当电池充电器被禁用时、BAT 引脚上的电压为1.17V (CE 电压= VSYS 电压)

CE 引脚通过10K 电阻器拉高至 VSYS。 我使用 NPN 晶体管进行充电器控制。

有什么建议为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您是否在 BAT 引脚上连接了电池?  如果未连接电池、当 CE 被禁用时、BAT 引脚电压应该大约为零。 对于 CE 引脚启用和禁用、 如何连接 NPN 晶体管。 您可以将 10k 电阻器连接到 SYS、并 将控制信号直接连接到 CE 引脚。