This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55010:TPS55010

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688942/tps55010-tps55010

器件型号:TPS55010
主题中讨论的其他器件: PMP4440

您好!

我想使用以下方式设计隔离电源、

输入电压:5V

输出电压:5V

输出电流:300mA。

TPS55010似乎无法支持300mA 的输出电流。

您能否为我提供合适的隔离解决方案?

感谢您的帮助!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chin、

    TPS55010可在300mA 电流下支持5V 输入电压至5V 输出电压。 数据表曲线实际上提供了一直到该负载电流的数据。 当使用具有如此大负载电流的 TPS55010时、请确保了解输出电压如何随负载变化。

    此致、
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、
    感谢您的回答!
    根据 EVM (www.ti.com/.../slvu459a.pdf)的图2、当输出端未加载时、输出电压约为6V。
    当负载为300mA 时,输出电压为4.6V。 输出端有一个5.6V 齐纳二极管、但为什么输出端不固定在5.6V?
    2.如果我想在实际负载灌电流之前固定电压(低于6V),能否在 Vout 和 GND 之间连接电阻器?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chin、

    Ω 200k Ω 电阻器(R4)上的压降、电压可能会上升到6V。 在 Ω 6V 输出和5.6V 齐纳电压的情况下、电阻器上的压降将为0.4V。这样可得出0.4V/200 μ A = 2mA 的电流。

    也可以使用接地电阻。 kΩ 我在上面的2mA 计算是正确的、一个3k Ω 电阻器将提供同样的效果。 我通过6V/2mA 计算得出这一值。 使用电阻器的缺点是、它将始终加载输出、从而消耗一点功率。 当使用齐纳二极管时、当输出电压低于齐纳电压时、不会产生功率耗散。

    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的回答。

    还需要与您讨论以下项目。

    1.我看到 了 PMP4440原理图和变压器数据表之间初级侧和次级侧的不同点位置。(请参阅随附的)

    我们将根据需要在 MTC-0029SG 中进行设计、输出为5V@ 300mA、输入为5V、您有什么意见或建议吗?

    感谢您的帮助!

    此致

    e2e.ti.com/.../MTC_2D00_0029SG_5F00_PMP4440.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chin、

    由于主方向和次方向都相反、因此点方向实际上是相同的。 问题是引脚分配不同。 PMP4440上使用的变压器显示两个串联的次级绕组、而 MTC 数据表显示的是引脚5至8之间的单个绕组。 这也不会产生影响、因为在两个版本中、整个次级侧从引脚5连接到引脚8。 唯一的区别是您是否需要将原理图上的引脚6连接到引脚7。

    如果您想再次检查、则必须检查 MTC。 除了网络上数据表中显示的内容、我对该变压器没有更多详细信息。

    此致、
    Anthony