请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62615 主题中讨论的其他器件:TPS62801
您好!
是否可以通过反馈网络将输出电压推至1.26V? 该引脚的 µA 电阻为480k Ω(或2.5k Ω)。
因此、应该可以在10kOhm 范围内使用电阻器反馈来控制反馈电压。
请确认吗?!
此致
Sebastian Wissig
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.