This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ucc28700的输出电压是 AC? ?值为交流5V μ A

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP15002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688062/the-ucc28700-output-voltage-is-ac-the-effective-value-is-ac-5v

器件型号:UCC28700
主题中讨论的其他器件:PMP15002

第一张照片是 sch,波形 是 输出电压 , 奇怪 的是输出电 压是交流电,有效值是5V?   第三张照片是 Q1的漏极波形。 是否有专家可以提供帮助

我要解决这个问题吗?   

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出峰值电压大约为40V,我们可以在第二张照片中看到,Q1的漏极峰值电压大约为300V,这是一个脉动直流电压。 漏极电压频率为 Q1的50Hz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    感谢您在设计中使用 TI 的解决方案。
    我认为次级侧整流器二极管 D3的极性是错误的。
    在反激式中、当初级侧开关打开时、变压器将在变压器的气隙中存储能量。 当初级侧开关关断时、次级侧二极管将导通、以将能量传递到输出端。
    此外、我没有看到辅助绕组的极性、但 IC 可以工作、因此我认为极性是正确的。

    我希望在您更改 D3的极性后、它将帮助您解决该问题。
    如果您仍有任何问题、请随时告诉我。

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

                我 做了一个实验, D3的极性是对的,下一张照片是 VOUT 的电压。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我更改 D3的极性,发现 Vout 的电压相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的员工 是如此不负责任。   这   已经是一个问题了两个星期,  Ulrich 没有得到解决, 也没有再回答我的问题?   这是你的工作方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否描述一下您如何测量输出电压 Vout?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您能否同时测量 MOSFET VDS、Vgs 和器件 VCS、以便我们查看这些波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hong:

            该电压 波形在电阻器 R8上测量、我在 sch 中标记了一个圆圈、

               

               

                   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请同时提供 MOSFET VDS、Vgs 和器件 VCS 的波形、以便我们可以查看这些波形。 这些波形有助于分析 Vout 为何如此。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到您打开了其他字符串。 我将努力通过此字符串提供支持、并关闭另一个字符串以避免混淆。

    请同时提供初级 MOSFET VDS、Vgs 和器件 VCS 的波形、以便我们可以查看这些波形。 这些波形有助于分析 Vout 为何如此。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您的设计需求、我们当然可以继续进行调试以使其正常工作。 但您还可以考虑另一种选择。 我们有一个用于5V/3A 的现有设计 PMP15002。 PMP15002设计文件和测试结果均可从 TI.com 下载。 我强烈建议您查看 PMP15002设计、如果 PMP15002可以为您工作、我相信您可以节省大量时间。 如果您需要 PMP15002支持、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hong:

    Yeh,我们可以在这个字符串中进行通信。 我很抱歉我的延迟答复。 我不太理解您的意思是什么? 是否允许测量 VD VG 到 VS 的初级 MOSFET 波形? 如果我们这么做、会损坏示波器吗? 您的意思可能是测量接地的 VD 和 vg 波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想同时在示波器上看到 Q1漏极到 GND (U1的引脚5)、Q1栅极到 GND 和 VCS (U1、引脚4到 GND)的波形。