This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28070A:开始 UCC28070的工作

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705445/webench-tools-ucc28070a-starting-working-of-ucc28070

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件:UCC28070

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我的问题是、UCC28070在仿真中的运行条件变频时是如何工作的、因为没有电流跟随、因此 PWM 输出被禁用、并且不能有源开关。 如何在信号分离时开始运行 UCC28070。  

我使用分流电阻器而不是电流互感器、那么我不能使用您的 Excel 设计工具来计算 UCC28070的组件、您能告诉我数据表中给出的公式是否通过使用分流电阻器发生了变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 UCC28070。

    1. 您能不能向我介绍一下您所指的 Webench 仿真。 此外、在 Vcc 偏置超过10V 之前、UCC28070将不会运行。
    2. 是的、您可以使用电流感应电阻器代替电流互感器。  您必须查看电流感应电阻器中的耗散、还必须提供从控制器接地到电阻器接地端的良好接地连接。 此更改不会反映 在任何其他组件的值中。  

    此致、

    区域