This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:操作问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705103/ucc28950-question-about-operation

器件型号:UCC28950

你好。

我们正在评估 UCC28950的运行情况。
 (请勿连接至电源部分、仅使用控制电路进行操作检查)

我们计划将 UCC28950放置在初级侧。
电压误差放大器将 EA-和 COMP 短路、并将其修复为未使用。
使用可变电阻器调整 EA +的电压。
我~了 OUTA OUTD 的运行情况。

症状

EA +电压:大约0至1V 结果-输出停止
EA +电压:大约1V:结果 OUTA、OUTD (OUTB、OUTA)的相位偏离约180°、并运行(占空比= 0)、突发运行
EA +电压:1V 或更高、因此 OUTA、OUTD (OUTB、OUTA)的相位偏移约为0°(Duty = MAX)

假设行为
增加 UCC28950的 EA +电压。
OUTA 和 OUTD 的相移逐渐减少、并且占空比分布。
电流运行
当它上升到能够产生脉冲的电压以上时、它正在运动以满负荷运行。

由于未连接电源部分、因此 CS 引脚处的电压很低、
但是、即使在此状态下更改 EA +电压、您也不会控制 PWM?

如果您可以告诉我您的电子邮件地址、我们将向您发送操作电路图。


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ishi-San

    请通过 colingillmor@ti.com 将原理图发送给我

    您是将 TI EVM 上的控制卡用于此器件还是设计了自己的控制卡?
    如果您有自己的 PCB、也可以将布局光绘文件通过电子邮件发送给我。

    此致
    Colin