This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:PMID 上的输出电容

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705373/bq24195-output-capacitance-on-pmid

器件型号:BQ24195

你(们)好  

 BQ24195的规格  ,PMID 必须连接60uF 的电容,我是否可以使用更小的电容我的空间非常有限

如果我需要 OTG 工作,    是否需要60uF 电容器?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    PMID 所需的电容取决于 OTG 输出电流。 如果 OTG 电流不高于1A、则可以在 PMID 上使用20uF。 2.1A OTG 电流需要 PMID 为60uF。