This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:如果配置为5V、则电路赢得#39;t 电源电流高于0.8A

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1, LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691141/lm5141-q1-the-circuit-won-t-supply-current-higher-than-0-8a-if-configured-to-5v

器件型号:LM5141-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5141

你(们)好。

我们遇到了 LM5141-Q1的奇怪问题。

在我们的定制板上、我们使用同一 IC 设计了两个电源(3.3V 和5V)。 这两个电路基于 Webench 设计并根据数据表进行了验证。 按照数据表指导和建议布局设计的布局。

3.3V 立即工作、测试了高达2A 的负载。 但是、5V 电路只能提供不高于0.7-0.8A 的电流、而不是它关断(下降至0V)

当我们将工作的3.3V 电路配置为5V 时、它的运行方式类似、最大电流仅为5V/0.8A  

我们尝试使用输入和输出电容器、添加 各种值(0.1uF - 39uF)的陶瓷电容器。 也发挥了一定的作用。 底线:5V 不会比0.8A 更好。  

原理图。 我很乐意获得任何帮助:建议、设计和布局审查等... 谢谢。

e2e.ti.com/.../LM5141_2D00_Q1_5F00_Power-issue.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    请提供布局的详细信息吗?

    您能否在5V 电源关闭之前获取开关节点的示波器捕获。  是否要检查开关节点是否稳定?


    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    您的输入电压工作范围是多少?  我查看了您的原理图、组件选择似乎正常。 我会将 C222和 C239降低至47pF 左右,但我认为这不是问题所在。 您是否看过 RES 引脚以查看 LM5141是否处于间断模式,它可能会认为存在过载情况?

    正如 David 提到的、我们想看一看 PCB 布局。

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速回复。 我可以收到你的电子邮件吗? 此设计与客户签订了 NDA、如果在此处共享、我将遇到问题。 一般而言、3.3V 电源的工作布局与麻烦的5V 电源类似、是99%。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry、您好、Vin 为10-24V。 感谢您的想法、我们将在星期二检查波形并将其发布在此处。 但是、布局必须通过电子邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我的工作电子邮件是 terry.allinder@ti.com。  

    Terry