This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:LM46002并行用于获得更大的输出电流

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46002, LM73606, LM73605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705567/lm46002-lm46002-parallelise-for-more-output-current

器件型号:LM46002
主题中讨论的其他器件: LM73606LM73605

是否可以并行处理两个或多个 LM46002以获得更大的输出电流? 如果是、如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、该器件无法并联以实现电流共享。 您可以尝试使用 LM73605或 LM73606实现更高输出电流的降压转换器。

    谢谢
    -Arief