This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:TPS54260负输出

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54260, LM73605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705404/tps54260-tps54260-negative-output

器件型号:TPS54260
主题中讨论的其他器件: LM73605

需要12V 至-24V/1A-2A 的直流/直流

TPS54260是否是其他的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不、我不认为它可以这么做、因为当器件用于负降压/升压配置时、该器件可以处理的最大输出电流会更小。
    www.ti.com/.../snva722b.pdf

    您可能需要尝试 LM73605

    谢谢
    -Arief