This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:TPS548A20和 TPS549A20的最大周期

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20, TPS549A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705526/tps548a20-the-maximu-uty-cycle-of-tps548a20-and-tps549a20

器件型号:TPS548A20
主题中讨论的其他器件: TPS549A20

你(们)好

我的客户将在 Vin=5V 和 Vout=3.3V 下使用 TPS548A20或 TPS549A20。
在这种情况下、我可以使用这些器件吗?
您能告诉我 TPS548A20和 TPS549A20的最大占空比吗?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三
    对占空比没有直接限制。 最大占空比由最短关断时间(典型值为240nsec、最大值为310nsec)和所选开关频率决定。 因此、对于您的情况、最大开关频率=(1 -(3.3 / 5))/310E-9 = 1.098MHz。 您应该能够使用任何850kHz 或更低的开关频率选项。