This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20146:LM20146

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM20146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704680/lm20146-lm20146

器件型号:LM20146

我想将 LM20146用于3.3V、6A 的输出。 我的输入为5V。 当我计算 RC1 (CC1为4.7nf)的值时、我得到的值为4.9K。  但是、当我使用 WEBENCH 时、它会显示 RC1为15.4k、CC1为4.7nf。 我应该采用哪种值?

L=4uH

COUT=100uH

fsw=750kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Muhammed、

    我想您犯了一个错误。 我根据您的条件计算出 RC1为5.61k。 但是、我认为您的电感器值太高。 在您的情况下、我会在 webench 中输入您的条件。 如果您需要750kHz 开关频率、则必须在创建初始设计后在左侧的"高级选项"部分中输入该更改。 然后按照建议使用确切的原理图和 BOM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从 WEBENCH 获得了电感器值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当我在 WEBENCH 中给出750KHz 的频率时,它显示 L=950nH,CC1= 2.7nf,RC1=4.32k。 这足够了吗? 为此、纹波电流将是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muhammed、

    我的仿真返回1uH、而不是950nH。  我认为差异可以忽略不计。  您可能会发现1 μ H 的可用范围要大得多。  我得到了相同的补偿值。

    ILP-p =(Vout / Vin)*(Vin - Vout)/(Lout * Fsw)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我将电感值设置为1uH、则纹波电流将为1.496A。 那么、是否可能有这么大的纹波电流? 将4uH 作为 L 是否存在任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muhammed、

    输出电流为6A 时、1.496A 的纹波电流为25%。  0.25是一个良好的纹波电流因子值(介于0.2和0.3之间)。  按照建议使用1 μ H。