This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:如何将 BQ76PL455EVM 模块连接到 bq76PL455A-Q1?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687627/bq76pl455evm-how-to-conect-a-bq76pl455evm-module-to-a-bq76pl455a-q1

器件型号:BQ76PL455EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A-Q1

你(们)好


我尝试将模块 BQ76PL455EVM 连接 到 bq76PL455A-Q1 、但遇到了问题、我连接到了菊花链通信。 该模块连接到 PC、但软件仅检测单个板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请阅读用户指南 SLUUBA7A 中的第6.7节"配置堆叠 bq76PL455EVM "–2015年4月–2015年7月修订版。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想选择这两个组件(另一个是芯片 bq76PL455A-Q1)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、

    您必须将插座焊接到 EVM 上、或将 IC 焊接到 EVM 上。 我不认为子卡具有差分通信所需的支持电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    但两者都可以通过菊花链进行通信,软件应该检测另一个板?

    这就是我要尝试做的、但我不知道怎么做、 我已经连接了菊花链通信的引脚、即芯片处于低电平、EVM 处于高电平、但我不知道是否需要在 BQ76PL455A-Q1中进行其他配置、以便 EVM 检测芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、

    pl455 IC 不能独立运行。 它至少需要其电源轨和通信隔离作为堆叠器件工作。

    您应该开发一个与我们的 EVM 类似的 PCB、或者使用另一个 EVM。