This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65105:AVDD、VGH、VGL、VCOM

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65100, TPS65105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704760/tps65105-avdd-vgh-vgl-vcom

器件型号:TPS65105
主题中讨论的其他器件:TPS65100

您好!

我想知道 TPS65100稳压器是否符合随附的 LCD 文件中显示的加电时序。

此致、

Nishmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishmitha、您好!

    我将查看数据表以确认时间安排、并在第二天或第二天返回给您。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我查看了数据表、图10显示了该器件的上电排序、似乎满足了时序图中描述的大多数时序要求、但它不符合 T5 (T5 > 10ms)、即 VGH 在 VGL 和 AVDD 之后的10ms 出现。 数据表中的加电排序显示 VGH 在 VGL 的500us 内出现。
    DVDD 可由具有独立使能控制的集成线性稳压器控制器生成、该控制器可由系统独立于其他稳压轨进行控制。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、辽卡特、

    感谢你的答复。
    是否可以从外部控制 VGH 上电序列、使其达到 T5 > 10ms?
    否则、TPS65105适合用于为该10.1" LCD 生成外部电源、而不满足 VGH 的时序要求。

    此致、
    Nishmitha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishmitha、您好!

    由于没有用于控制上电排序的外部输入、因此它是固定的、如数据表中的图10所示。
    无论此加电序列是否可用于此特定显示屏、我将无法回答、应与显示屏供应商讨论此问题。

    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、辽卡特、

    感谢您的支持。

    此致、
    Nishmitha