This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:输入电流设置为1.5A、充电电流设置为0.4A

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685457/bq24072-input-current-set-is-1-5amps-charging-current-is-set-to-0-4a

器件型号:bq24072

在 BQ24072RGTR 输入电流(引脚13)设置为1.5A 时、充电电流设置为0.4A。  

当我连接一个可提供2A 电流的壁式适配器时、输入引脚13消耗的电流是1.5A 还是大约0.4A? (充电时未连接负载)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这听起来是正确的、输入电流将流向 BAT 或 OUT 引脚、输入电流应等于输出电流。

    更新至以上-器件具有补充模式、可在需要时将电池供电转出-在这种情况下、输入电流不等于输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回复。

    我已将引脚13的电流设置为最大1.5安培。 充电电流设置为0.4安。 我的问题是,当我连接一个可为引脚13提供高达2安培电流 的电源时,当 OUT 引脚未连接到负载时,引脚13会消耗多少电流。 引脚13消耗的电流为1.5安或0.4安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    引脚13中可消耗的最大电流由 ILIM 引脚12设置。 您已将其设置为1.5A。
    如果 OUT 引脚10、11上没有负载、并且所有电流将流向电池、BAT 引脚2、3、则 BATT 和 IN 上的电流将相同。
    最大电池电流由 ISET 引脚16 (以及 EN1和 EN2)设置。 您已将其设置为0.4A。

    在这种情况下、输入电流的最大值应为0.4A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bill