This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:UCC3895的最大占空比

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704612/ucc3895-maximum-duty-cycle-of-ucc3895

器件型号:UCC3895

您好、专家、

客户发现接近100%占空比控制的不稳定情况。

请提供建议:

1) UCC3895?Pls 的最大占空比告诉我们 UCC3895如何产生最大占空比。

2)如果在持续运行期间发生100%占空比、则提供任何保护

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    较大的 CT 和较小的 RT 组合会导致 CT 波形上的下降时间延长。 增加的下降时间会增加同步脉冲宽度、从而限制 OUTA、OUTB 和 OUTA、OUTD 输出之间的最大相移、从而限制转换器的最大占空比。

    我建议您浏览数据表的振荡器计时电容器部分;如果您可以共享 CT 和 Rt 值、请参阅。

    占空比 限制没有保护。  

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、区域、

    CT=330pF、Rt=200k。

    我 附上了客户原理图和测试报告供您参考。

    您将看到 OUTA 和 SR 驱动 程序缺失。   

    此致、

    黎家祥

     

    现场应用工程师

    德州仪器台湾有限公司

    O:+886-2-2175-2582

    M:+886-909-262-582

    电子邮件:Eric.Lai@ti.com    

    e2e.ti.com/.../Full-bridge-wavefrom.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    使用远高于数据表中建议值的 Rt 值是否有原因。 使用 Rt 200k 欧姆可使 CT 波形的下降时间非常短、这意味着同步脉冲将非常窄、几乎无法被控制器读取。
    如果 ct= 300pF 且 rt= 200k、则 tosc = 7usec、这太快了
    我建议使用 CT= 300pF 和 Rt= 60K,同时请记住,Fosc 的典型值为500kHz。

    我希望这能回答你的问题。

    此致、
    区域