This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 反向电流保护电路上需要建议

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691182/suggestion-required-on-reverse-current-protection-circuit

您好!

我正在设计一个由额定电压为12V@6A 的2个电源供电的应用。  一个是 POE、另一个是通过电源插孔。 我想在我的设计中实现反向电流保护电路、以便在使用直流插孔作为电源时可以隔离 POE 输出。 默认情况下、POE 用作电源、但我们可能需要通过外部直流电源为系统供电。 因此、我希望设计得像使用直流插孔供电一样、它不应影响 POE 电路。 此外、当 POE 用作电源并且同时插入了直流电源时、两者不应相互影响。

通常、我们可以考虑在 POE 和直流电源的输出端使用肖特基二极管、但由于功率要求更高(60-70W)、因此我们不希望浪费功率(达到4-5W)、尤其是 POE 功率。

是否有人可以为此设计推荐解决方案?

此致

Narendra Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kumar、

    您能否了解一下 LM74700器件、这是一款理想的二极管控制器、可驱动用于 ORing 两个电源的外部 NFET。
    两个 LM74700 + NFET 可支持 POE 电源和直流插孔的 ORing。

    您是否还需要对此应用进行热插拔或浪涌电流控制?

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karikalan、您好!

    感谢您的建议。 我使用 MOSFET 和 MOSFET 驱动器来隔离2个电源、但当我通过外部电源插入电源时、POE 部分会加载外部电源(可能电流会流经 MOSFET 寄生二极管)。 下面是我的设计、未按预期工作。  因此、我想您建议的器件是否能够解决我的问题。 我的应用确实需要热插拔和浪涌电流控制。

    如果通过电源插孔源供电、我希望保护 POE (12V_POE)免受反向电流保护。 我暂时在电源插孔输入端使用二极管(图中的 D13)、需要用一些保护电路替换该二极管