This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46001:铅酸电池充电器

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690846/lm46001-lead-acid-battery-charger

器件型号:LM46001

1.我可以使用12 ~ 28V 的电池输出吗?

2.我应该更改电路的哪一部分?

   (输出电压和电流)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定您的问题是什么?
    我认为此设计将为12V 电池充电。
    输入电压必须大于电池电压
    几伏左右。
    输出电压钳位必须更改为大于
    您正在充电的电池电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    *输出始终高于输入(我将相应地设计输入)

    对下面的问题很好奇。

    1.上述电路是否用于铅酸电池电路?
    2.上述电路中的 R5是否可以更改输出电压?
    3.上述电路中的 R2和 R3是否可以更改输出电流?