This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28722:实现传导发射性能(符合 CISPR 11的 A 类)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705086/ucc28722-achieve-the-conducted-emission-performance-class-a-as-per-cispr-11

器件型号:UCC28722

您好!

 

背景:我们的产品设计基于 UCC28722、在首次推出产品期间、我们在 VBUS 和次级接地之间使用了 Y 电容器 C1来传递传导发射结果。

 

面临的问题:该仪表在44V AC 至300V AC 的控制电源下工作。 Y 电容器形成从初级侧到次级侧的泄漏路径、这会干扰我们的电压测量。 电压测量是一个高阻抗网络、即使测量输入被切断、来自该电源的任何泄漏路径也会导致显示电压。 在我们的下一个修订版本中、我们需要去除 Y 电容器、并且仍然实现传导发射性能(符合 CISPR 11的 A 类)。

 

TI 的支持:我们需要 TI 建议适当的前端和布局修改、以在没有 Y 电容器的情况下实现 CE 结果。今天、如果没有 Y 电容器、则产品在 A 类要求下的故障率为~ 6dB。

一旦有人对此 E2E 查询作出响应、我将对原理图进行 PM 讨论。

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为了建议正确的测量值、我想知道您在哪个频段观察到6dB 故障。
    您是否有要共享的 EMI 图?

    此致、
    区域