This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061:ZCDB 上的失真

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705450/ucc28061-distortion-on-zcdb

器件型号:UCC28061

您好!  

我使用的是 UCC28061、当输入低于200VAC 时、一切正常、但当输入达到220VAC 时、失真开始。  

连接后是故障期间的波形、请帮助我了解此问题的发生原因以及如何解决此问题。

感谢你的帮助。

e2e.ti.com/.../UCC28061_5F00_Waveform.pdf

如果需要更多信息、请告知我。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、UCC28061用户:

    感谢您关注 UCC28061、我已经参与了有关此问题的电子邮件、因此我们将使用电子邮件进一步讨论。 让我关闭这个 E2E。