This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62170:关于 EN 引脚

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705459/tps62170-about-en-pin

器件型号:TPS62170

您好!

客户希望使用外部信号(3.3V)控制 EN。
请告诉我您建议的下拉和上拉电阻器。
您 能告诉我 EN 端子的内部电路吗?

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、可以使用3.3V 逻辑信号驱动 EN 引脚。 TPS62170的 EN 是高阻抗逻辑输入。 您可以在数据表的电气特性表中找到相关参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Juergen-San、

    感谢您的快速响应。
    您能否介绍推荐的上拉/下拉电阻器?

    此致、
    Yusuke /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke - San、

    为什么要使用上拉和下拉电阻器? 如果要禁用器件、可以将 EN 直接连接到 GND、要启用该器件、可以将其直接连接到3.3V。

    此致、
    Juergen