This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230A:PFM 运行

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61230A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704590/tps61230a-pfm-operation

器件型号:TPS61230A

您好!

作为 TPS61230A 运行模式、我认为当 L 纹波电流达到底部(零)时、它将进入 PFM 运行模式。


・这样做是正确的吗?
・在 PWM 模式和 PFM 模式之间切换时、电流值的计算公式是什么? 

此致、

中仓市道一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 如果电流纹波达到零、则会触发 PFM。 根据电流纹波、您可以计算器件在 PFM 和 PWM 模式之间切换的输入平均电流。 请注意、这只是典型的计算。

    我是否可以知道为什么需要计算该值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Jasper-San

    有必要确认客户应用系统中 TPS6120A 的软件频率状态。
    TPS61230A 的数据表中没有提到、我收到了他们的问题。

    能否告诉我您是否有详细的计算公式。

    此致、
    中仓市道一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61230A 不是固定频率器件。 即使在 PWM 条件下、转换器的频率也会随负载、VIN/VOUT 条件和不同器件的变化而略有变化。

    您还可以使用数据表中的公式(1)计算进入 PWM 的输出电流、将 Ivalley_lim 设置为大约100mA。