This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:PFC 电感器规格

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691304/ucc28180-pfc-inductor-specifications

器件型号:UCC28180

您好!

我想在项目中使用该 CCM IC。 我通过以下链接浏览了 PFC 原理图: http://www.ti.com/lit/df/tidrqy2/tidrqy2.pdf   您能向我提供有关 PFC 电感器(4815838R)的更多详细信息吗:我对磁芯尺寸、导线尺寸、匝数感兴趣。

此致、

Venkat  

Venka.karthik31@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkat、您好!

    这是一款由 Minntronix 制造的定制电感器。
    有关详细信息,请与公司联系:

    或者、您也可以使用从 UCC28180计算器工具中获取的设计详细信息来制造您自己的器件

    电感器规格汇总如下:

    100uH、4.3A、0.525欧姆

    希望这对您有所帮助

    此致

    John