This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:如何设置充电电压和放大器;在条件下连接

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685629/bq33100-how-to-set-the-charge-voltage-connect-in-condition

器件型号:BQ33100

您好、先生、

我的客户有两个问题可以帮助我们..

1.can 对两个串联电容器进行整体湿性处理、对3组电容器(6个)进行监控? 在这种情况下、VC3直接连接到 VC4和 VC5是如何连接的?

2.如何调节充电电压? 我们能否通过 CHGLVL1和 CHGLVL0通过 I2C 设置充电电压?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tommy、

    我们将对此进行研究。 很快就会回来。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    感谢您的回复、请等待您的帮助。。。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有任何更新和想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的各位:

    有什么意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    很抱歉我的回答有延迟。

    在本文中、我看到您的第一个问题是 DS:8.1.1.5中有一个部分、其中有一个表格(表1)介绍如何连接您的电池。

    对于第二个问题、您可以按照您所说的使用 CHGLVL1和 CHGLVL0对其进行修改。 请参阅 随附的 Excel 文档以修改电阻器

    谢谢

    Me2e.ti.com/.../bq33100_5F00_Chg_5F00_Voltage_5F00_Calculator.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    用于回复的转盘。