This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:PWMx 频率和开关频率 Fsw

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704553/tps92518-pwmx-frequency-and-switching-frequency-fsw

器件型号:TPS92518

 

你好

我的客户开始使用 TPS92518进行设计。

客户使用 Vin=24V 或 Vin=48V、如下所示。

要选择相同的电感器= 82uH (也相同的 LEDX_TOFF_DAC = 21)、应更改 FSW。

 

(A) VIN=24V、VLED=10.5V  548KHz

(b) VIN=24V、VLED=12V    542KHz

(C) VIN=48V、VLED=12.3V  895KHz

(D) VIN=48V、VLED=39V    386KHz

 

问题1.

我认为 fsw = 384KHz ~ 895KHz 基本上没有问题、但您怎么看?

但是、为了使 PWM 调光= 0.1%的占空比、在 (c):895kHz 时、PWM 调光输入频率 应高于(a)(b)和(d)?

例如,在情况(c)中,PWM 调光频率应为2KHz,而在数据表8.3.8.4.1中,欧姆情况可能为1KHz。

你怎么看?

此外、  相对于  Fsw、建议使用什么值" n " PWMx 频率;切换频率 = 1:n

 

8.3.8.4.1 PWM:

在非常小的 PWM 占空比下会出现线性限制;PWM 调光导通时间变得足够短、以至于它只包含一个

或几个开关周期。 如果 PWMx 脉冲在关断期间下降(请参阅图28)、则脉冲长度不能改变、因为开关已经关断。

 

问题2.

数据表上的公式(5)可用于估算平均 LED 电流的输出精度。 (不包括 Rsense 和 L(u))

总之、有三个+/- ON 方程(5)。 (笑声) 请参见随附的。

最大值:(+)、(+)、(-)最小值:(-)、(-)、(+)

正确吗? 请确认。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanji、

    1) 1)是、开关频率范围正常。 您可以以1KHz 或2KHz 的频率进行 PWM 调光、具体取决于您希望调光的精确度。 如果 LED 电流纹波相当低、则不那么重要。 如果您希望在0.1%时实现更高的精度、则更低的 PWM 频率将更好。 "此外、建议的 PWMx 频率与 Fsw 的值" n "是多少;切换频率= 1:n?" 这取决于您可接受的操作。 有时、尝试不同的 PWM 频率和占空比并观察结果最好是查看其是否可接受。

    2) 2)看起来正确。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin-San

    非常感谢。