This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:TPS54531中的 Rcomp、Ccomp 值选择

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705429/tps54531-rcomp-ccomp-value-selction-in-tps54531

器件型号:TPS54531

您好!

我还会与我得到的不同 Rcomp 和 CComp 值相混淆。

输入电压为12V,输出电压为3.3V。 输出电流为4A。

请向我推荐这些值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    您可以使用 Rcmop 10k 欧姆 Ccmop 2.2nF 来启动电路。 您仍然需要根据性能调整 CMP 值。

    此致、

    Edwin。