This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:PH 引脚上的振铃

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705046/tps5430-ringing-on-the-ph-pin

器件型号:TPS5430

您好!

我们使用两个 TPS5430、它们由相同的电压源(12V)供电、输出电压设置为5V。 我们在 PH 引脚波形上遇到很多振铃、这使得稳压器无法使用(即、它不以500kHz 的频率进行开关)。

下面是原理图:

C16和 C19为 GRM31CR6YA106KA12L (电容、陶瓷、10UF、35V、X5R、1206)

C17和 C20为 TCJD227M010R0040 (TANT POLy 220 µF、10V、±20%、D、0.04 Ω)

L1和 L2为 SRU1063-220Y (22µH 3A 60m Ω 最大值)

这里是 PCB 布局、红色是顶部铜、由于生产错误、没有底部铜(例如 GND)

正如我之前所说的、这个布局显示了 PH 引脚上的大量振铃、从而使得稳压器不可用。

当我们对电路板进行第二次修订时、顶部和底部的布局更新如下:

这种新设计是否对您而言合理? 在旧布局中、PH 引脚上的振铃可能是什么情况?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会尝试使输入电容器的接地端和二极管的接地端相邻。
    此外、100nF 左右的小型输入旁路电容器有时会有所帮助。 这应靠近
    器件的 VIN 和 GND。
    看起来您的底部接地层被细小的布线损坏;我会尽量避免这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    感谢您的建议、我已经将底部接地层修改为完整填充:

    但是、当您提到输入电容二极管 GND 时、我遵循了 EVM 布局:

    我希望这是导致我在 PH 上出现振铃问题的根本原因、我渴望尝试一下。

    谢谢、

    Riccardo