This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:故障输出的异常行为。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS2061C, TPS2041C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704802/tps2595-strange-behaviour-of-fault-output

器件型号:TPS2595
主题中讨论的其他器件: TPS2061CTPS2041C

我已经使用 TUSB2046设计了一个四端口 USB 集线器。 电源开关的应用。 我使用了 TPS259533、该器件具有低电平有效使能和低电平有效故障指示功能。 该集线器主要用作内部测试系统的一部分。

其中一个下行端口的电源可由一个外部逻辑信号控制、此信号覆盖来自 TUSB2046的#EN 信号。 该端口通常连接到被测单元(UUT)。 当我操作该禁用信号时、输出被锁存、并且#FLT 输出保持低电平。 这种情况只能通过下电上电或复位 TUSB2046来清除。 这不是我所期望的。 我不会期望关闭输出以导致故障被置为有效。

当我测试 TPS259533的短路故障行为时、我发现电流限制工作正常、但未发出故障。 这更令人担忧。

我认为我的供应商(Farnell)可能发运了不正确的器件、因为 TPS2595有12种型号。 但是、芯片标记(ES33)是正确的。

查看 TPS2595的变体、没有具有上述行为的变体。 FLT 输出的运行状态与快速输出放电(QOD)一样、当输出被禁用时、它将变为低电平、而不会在故障时变为低电平。 但是、只有 TPS259525和 TPS259535型号具有 QOD 而不是8FLT、这些型号不起作用、因为使能端高电平有效。

我用 TPS259573替换了 TPS259533芯片、这对我来说是可以的。 但是、行为是相同的。

我是不是误解这些器件、还是 可能误解 TUSB2046?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adgie:

    感谢您在 E2E 上与我们联系。 型号 TPS259533和 TPS259573不应闭锁。 您能不能在100ms/div 时间刻度内帮助您处理两个器件的输入电压、输出电压、EN 电压和输入电流波形。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TraceTM 1 =\EN、TraceTM 2 = Vout、TraceTM 3 =\FLT。 测量输入电流将需要修改电路板、以便在板载5V 稳压器和芯片输入之间添加感应电阻器。 该测试是在 TPS259573上进行的。

    我有另一个部分构建的电路板、它具有原始的 TPS259533电源开关。 当该板完成时、我将执行相同的测试。

    我想向您发送电路图、但我的 PDF 在我的帖子中显示不正确。 如何插入 PDF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 TPS259533的电路板显示与上面显示的 TPS259573结果相同的\EN 和\FLT 行为。

    在没有电路图的情况下、下面是连接到电源开关的主要元件的详细信息。

    1 SS 10nF 至 GND
    2 \EN 15k 系列至 TUSB2046上的\PWRON 输出
    3 in +5V 100nF 到 GND
    4 in 连接到3
    5输出100uF 至 GND
    6 \FLT 15k 上拉至3V3。 连接到 TUSB2046上的\OVRCUR 输入
    7 ILM 3k9接地。 电流限制约为0.55A。
    8 GND

    函数发生器直接连接到\EN。
    100R 负载对输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    过流测试。 N 沟道 MOSFET 用于在输出端切换1 Ω 负载电阻器。 MOSFET 栅极由函数发生器驱动。

    TraceTM 1 = Vout。 TraceTM 2 = Iout (1R0两端的电压)。 TraceTM 3 =\FLT (稳定3.3V)。

    电流限制比预期的略高0.5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想我知道为什么在 TPS259573上\EN 为高电平时将\FLT 置为有效。 EN 引脚实际上是该器件上的 OVLO 输入、因此通过将\EN 置为高电平来关闭输出会标志 OVLO 故障。 TPS259533也执行了相同的操作、这是我所期望的。

    我仍然不知道为什么输出过载不会标记故障。

    对于我的 USB 集线器、我认为最好使用更适合 TPS2041C 或 TPS2061C 等典型 USB 应用的电源开关。

    我仍然想在另一个应用中使用 TPS259533、这是为了控制 GSM 软件狗的 Vbus、它需要相当大的 Vbus 电流(峰值3A)。 在这个应用中、\FLT 输出的运行方式并不重要、但是最好知道\FLT 在输出过载时的运行方式。

    如果您可以澄清\FLT 应该如何工作、我可以将此问题标记为已解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adgie:

    感谢您的测试波形以及对该器件的关注。
    在过载期间、该器件会通过降低器件上的过压来限制电流。 这会导致结温上升、并最终导致器件热关断。 热关断所需的时间取决于过载量、PCB 和环境条件、并遵循"图59。 热关断限制图"。 只有这样才会将\FLT 置为有效。
    在您的情况下、Vin =5V、RL=1 Ω、ILIM=0.5A --> Vout =0.5V
    因此器件上的功率损耗=(5V-0.5V)*0.5A=2.25W。 根据图59、在环境温度下、它不会导致热关断、也不会将\FLT 置为有效。 希望这能解答您的问题。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Rakesh。

    您对过载时\FLT 行为的解释可以通过理解器件来清除我的其余问题。 TPS2595系列在一般情况下用作限流电源开关、但对于连接 USB 集线器控制器而言、其他器件更适合。