This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:从 SHDN 引脚电压循环恢复的时间

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691010/tps2660-the-recovery-time-from-cycling-shdn-pin-voltage

器件型号:TPS2660

您好!

我们的客户有关于 TPS26600的问题。
我为客户发布问题:

关于 TPS26600的闭锁模式;
当输入在 OVP/UVLO 保护发生后恢复正常电压时、
循环 SHDN 引脚电压后、器件输出之前的延迟时间是多少?

是否可以应用数据表的以下描述?
"7.6时序要求、关断控制输入(SHDN)、TSD (轻)关断退出延迟"


提前感谢您。

此致、
Takishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takishin、

    在输入过压后、TPS2660关闭。 输出可根据此时的负载自由下降。
    现在、如果过压被移除、输出将根据 OVP 退出延迟恢复正常。

    输入恢复正常后、如果 SHDNb 被循环、那么输出将根据 SHDNb 退出延迟开始斜升(如7.6时序要求中给出的那样)。 该延迟被指定为输出达到100mV。 但是、输出到输入值的斜坡时间基于 dVdT 延迟。


    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、

    感谢您的回答。
    我知道。

    此致、
    Takishin