This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25061:是否可以使用此 LM25061实现 Jig 生产?

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25061
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704606/lm25061-can-it-be-realized-with-this-lm25061-for-using-jig-production

器件型号:LM25061

尊敬的支持成员。

我的客户考虑在工厂组装时使用 JIG 的 LM25061。

我有疑问。


<条件>
系统侧未安装热插拔控制器。
热插拔控制器仅安装在 JIG 侧。

<问题>
问题1.
即使 LM25061控制器安装在 JIG 侧(≠电源侧)上、它也能工作吗?


问题2.
我想在 JIG 侧电路中以①GND⇒②power μ F 电源⇒③signal 线的顺序进行连接。
可以使用该 LM25061实现吗?


问题3.
GND 和电源顺序无法保证。
此类配置是否按设计工作?


最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您的联系。 根据您的描述、我不会看到在此应用中使用 LM25061有任何问题。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    非常感谢您的回复。

    我可以提出问题吗?
    您过去是否以这种方式使用过它?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我见过很少有客户以类似的方式使用 TPS2475x、TPS2421、TPS2592x 等器件。 因此、在这种情况下、我不会期待太多的关注。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    非常感谢您的回复。

    您是否建议使用 TPS2475x、TPS2421、TPS2592x 等比 LM25061更好的器件?

    您是否具有使用 TPS2475x、TPS2421、TPS2592x 等器件的系统配置(方框图)?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我没有方框图。
    请告诉我您的系统规格以供推荐。 电压、电流和您要驱动的负载类型?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    非常感谢您的回复。

    因为我的客户信息、您能否教授私人电子邮件地址?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我已向您发送测试邮件。 请恢复详细信息。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    非常感谢您提供私人电子邮件地址。

    我将确认我的客户详细信息。
    我将对其进行反馈。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。