This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5955:验证初始化数据

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691073/tlc5955-verify-initialization-data

器件型号:TLC5955

您能否验证显示此驱动程序数据的初始化步骤。

初始化所有控制寄存器数据。

--FC 数据自动数据重复模式打开,自动数据刷新模式关闭,显示定时重置模式打开

---MC 数据初始化为4 (所有通道19.1mA)

--BC 数据初始化为4 (所有通道100%)

--DC 数据初始化为127、64、64 (r-g-b)

写入控制寄存器数据

--Control 位=1、控制字节= 96h、写入389个空位、写入 FC 5位、写入 BC 21位、写入 MC 9位、写入 DC 336位(16个通道 x (g-b-r)。

--锁存数据

(重复)

--Control 位=1、控制字节= 96h、写入389个空位、写入 FC 5位、写入 BC 21位、写入 MC 9位、写入 DC 336位(16个通道 x (g-b-r)。

--锁存数据

写入 GS 数据

--Control 位=1、GS 数据=768位(16个通道 x (r-g-b))

--锁存数据

运行 GS 时钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我假设您希望对 GS 数据写入控制位= 0 (MSB=0)。

    如果是、则没有问题。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth