主题中讨论的其他器件:LM2678、 LM2677、 LM73605
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我是电源管理设计的初学者。 我要求使用24V 直流输入的直流5V、5A 电源。 我已经使用 WEBENCH 工具并找到了适合此用途的 IC LM2678。 我进行了稳态和瞬态仿真、使用 WEBENCH 工具中计算出的值、其响应良好。
我只需要知道在设计 PCB 时是否需要考虑其他参数? 或者、电路的工作方式与物理形式的仿真一样好?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我是电源管理设计的初学者。 我要求使用24V 直流输入的直流5V、5A 电源。 我已经使用 WEBENCH 工具并找到了适合此用途的 IC LM2678。 我进行了稳态和瞬态仿真、使用 WEBENCH 工具中计算出的值、其响应良好。
我只需要知道在设计 PCB 时是否需要考虑其他参数? 或者、电路的工作方式与物理形式的仿真一样好?
根据您的建议、我已经浏览了 IC 的 LM2677和 LM2678的数据表。 我在它们之间观察到的一个差异是 LM2677中存在 SYNC 引脚、该引脚可用于在外部设置振荡器频率。 LM2678没有这种配置。
我从 WEBENCH 设计器中的以下设置开始
然后、在选择采用 LM2678-5.0的解决方案中、提供了一组选项。
您可以在下面找到24V 标称输入下效率为82%的特定输入的原理图。
我尝试在稳定状态下仿真电路。 Vin 和 Vout 的结果如下所示:
下面还添加了热仿真结果
您的评论将非常有助于进一步改进设计。 如果任何其他 IC 都能通过这样简单的原理图更好地发挥作用、我也很乐意探索该选项。