This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/SIMPLESWITCHER-COMPONENT-CALC:24V - 5V、5A 直流/直流转换器设计

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2678, LM2677, LM73605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690612/webench-tools-simpleswitcher-component-calc-24v---5v-5a-dc-dc-converter-design

部件号:SIMPLESWITCHER-COMPONTIES-CALC
主题中讨论的其他器件:LM2678LM2677LM73605

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我是电源管理设计的初学者。 我要求使用24V 直流输入的直流5V、5A 电源。 我已经使用 WEBENCH 工具并找到了适合此用途的 IC LM2678。 我进行了稳态和瞬态仿真、使用 WEBENCH 工具中计算出的值、其响应良好。

我只需要知道在设计 PCB 时是否需要考虑其他参数? 或者、电路的工作方式与物理形式的仿真一样好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以向我们展示您的原理图、我们很乐意进行检查。

    关于布局、这对于直流/直流非常重要。  请看一下

    LM2677数据表中找到了一个良好的布局示例。  我已将其附在这里。

    此外、请务必阅读 LM2678数据表、了解有关布局和设计的任何提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的建议、我已经浏览了 IC 的 LM2677和 LM2678的数据表。 我在它们之间观察到的一个差异是 LM2677中存在 SYNC 引脚、该引脚可用于在外部设置振荡器频率。 LM2678没有这种配置。

    我从 WEBENCH 设计器中的以下设置开始

    然后、在选择采用 LM2678-5.0的解决方案中、提供了一组选项。

    您可以在下面找到24V 标称输入下效率为82%的特定输入的原理图。

    我尝试在稳定状态下仿真电路。 Vin 和 Vout 的结果如下所示:

    下面还添加了热仿真结果

    您的评论将非常有助于进一步改进设计。 如果任何其他 IC 都能通过这样简单的原理图更好地发挥作用、我也很乐意探索该选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我觉得设计还可以。
    您可能能够使用更少的输出电容来消除。
    我会使用数据表中的公式/建议来查看是否存在
    您可以使用更少的输出电容。 Webench 可能过于保守。
    此外、您还可以查看 LM73605。 它稍微复杂一些
    但器件较新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、如果可以使用更少的值、我将尝试计算输出电容。