This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 负48V 至正48V 解决方案

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20371

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690899/negative-48v-to-positive-48v-solution

主题中讨论的其他器件:PMP20371

您好、先生、

我们需要设计 负48VDC 输入到正48VDC 输出/7A。 您是否有针对此规格的建议解决方案。 谢谢!

此致、

Sam Shyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!
    我建议您查看此设计的降压/升压拓扑
    PMP20371是具有-48V 输入的反相降压/升压转换器。
    此设计适用于125W、因此您需要针对更高功率的应用进行更改。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的帮助!

    此致、

    Sam Shyu