This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175:tps61175

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61175, TPS61178, TPS61089, TPS55340, LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704575/tps61175-tps61175

器件型号:TPS61175
主题中讨论的其他器件: TPS61178TPS61089TPS55340LM3410

我想将 TPS61175用于12V、1.5A 的输出。 我的输入为6V 至7.4V。稳压器的输入范围为2.9V 至18V、输出高达38v、3A。 但是、当我使用 WEBENCH 工具时、它没有显示该器件型号。 它仅显示 TPS61178。 那么问题是什么呢? WEBENCH 或我的器件选择是否存在此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61175的峰值开关电流为3A、但在 Vo=12V、Io=1.5A 输出、Vin=6V 条件下、输入电流高于3A、因此峰值开关电流将约为4A、因此 TPS61175不适合应用。 建议您使用 TPS55340、TPS61089或 TPS61178。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我了解到开关电流是输出电流。 最大为3A。 我的要求是在这个范围内。 但现在我对峰值开关电流这一术语感到困惑。 峰值开关电流与输入、输出电流之间的推理是什么
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关电流不是输出电流、 它们完全不同。  因此、您的要求是输出范围、因为在12V1.5A 输出条件下、峰值电感器或开关电流可高达4A、高于3A 峰值电流限制。  可以通过以下公式推断输出电流与峰值开关电流之间的关系:对于 TPS61175、请检查第一个 Iomax 公式、因为它使用峰值电流模式控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的信息。 在我的另一个项目中、我需要使用 LM3410xmf/NOPB。 我的输入为5V。 我的输出要求是12V、500mA。 我是否可以使用此 IC 来满足此要求? 或者开关电流是否有任何问题? 请解释此注册过程中此 IC 的开关电流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM3410不是很熟悉、根据升压转换器模块、它可以输出12V/500mA 的输出电流。 但是、您为什么不在该应用中使用 TPS61175呢? 它的效率将高于 LM3410。  对于您的最后一种情况、12V/1.5A 情况下的升压转换器 TPS55340或 TPS61089非常适合。