This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:当 Vout>15V 时、VCC 的正确电源是什么?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690574/lm5116-when-vout-15v-what-s-the-correct-power-supply-for-vcc

器件型号:LM5116

来自 LM5116宽范围同步降压控制器数据表(修订版 H)

'一个输出电压衍生偏置电源可被施加到 VCCX 引脚上以减少 IC 功率耗散。 如果偏置电源电压大于4.5V、内部稳压器将基本上关闭、从而降低 IC 功耗。

对于5V 至15V 之间的输出电压、VOUT 可直接连接到 VCCX。 当 VOUT < 5V 时、可以将输出电感器上的偏置绕组添加到 VOUT。"

但 VOUT>15V 时、没有任何词语可以解释这种情况。

VCC 的最大额定值为16V、所以   当 VOUT>15V 时、我是否应该为 VCC 添加一个外部电源(低于16V)?  

在实验中、我将 VOUT 设置为25V、但没有向 VCC 添加外部电源。

然后 IC 不再工作了。

您能 不能告诉我、是因为 VCC 电源有问题?

谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuan、

    VCC 的建议值不应大于15V。 但是、它可以承受15V 至不超过16V 的电压、但器件的寿命可能会受到影响? 如果您提供 VCC>16V,则部件将永久损坏。



    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    谢谢、但我还有一个问题。

    从数据表中可以看出、"当输出电压介于5V 和15V 之间时、VOUT 可直接连接到 VCCX"、然后为 VCC 供电。
    那么、如果 VOUT>15V、为 VCC 引脚供电的正确方法是什么?
    切断 VCCX 和 VCC 之间的连接、然后通过外部电源为 VCCX 供电(例如:从 VIN 导出)?

    PS:正如我在问题中提到的、"在实验中、我将 VOUT 设置为25V、但没有向 VCC 添加外部电源。
    然后 IC 不再工作了。" 之后、我测量了 VCC 引脚、无论 VIN (VIN>15)的值是多少、它都保持为2V?
    这是否证明 VCC 引脚已损坏?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuan、

    如果 Vout 电压大于 VCC 引脚的绝对最大值(eample 为25V)、则需要从外部为 VCC (Ext VCC)供电。 我建议通过二极管将外部 VCC 电压连接到 VCC 引脚、不要使用 VCCX 引脚。 确保在 Vin 上升和 VCC 之前绝不施加外部 VCC 电压 VIN 在任何时候(例如在启动期间)、您都需要在 LM5116的 Vin 电源上放置一个二极管、以在这种情况下阻止反向电流流动。 数据表中讨论了输入电压下的二极管。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    感谢你的帮助。