This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 两相交错降压拓扑 IC

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688873/two-phase-interleaved-buck-topology-ic

主题中讨论的其他器件:UCC28220LM5145

尊敬的:

   我有一个非隔离式直流/直流项目、需要选择合适的控制器 IC。 规格。 为:输入:18~36V、输出:15V/45A。 因此、该拓扑可以是单相降压或两相交错降压。 从散热的考虑来看、两相降压可能更合适。 我不知道使用两个独立 IC 还是一个具有两相功能的 IC 的两相降压更好吗? 您能否从侧面推荐合适的 IC 或解决方案。 这里更喜欢 TSSOP 的引脚封装。
  此外、对于 Iout (max)的降压 IC 定义、我还有一个问题。 Iout (max)的值是否由外部 MOSFET 驱动器损耗决定?   如果使用外部驱动器电路、我们能否选择更小的 Iout (max)?  这是否意味着输出电流必须小于快速搜索网站中定义的 Iout (max)。 我们是否可以使用两个 Iout (max)为20A 的 IC 或一个 Iout (max)为40A 的 IC 来应用我们规格中的45A 输出电流?
期待您的回复。 非常感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qingfeng、

    您应该考虑使用 UCC28220双路交错 PWM 控制器。
    该器 件可用于双降压拓扑、并采用16引脚 TSSOP 或 SOIC 封装。

    您的总输出功率为675W、因此每个降压级需要设计为提供大约340W 的功率。
    每个输出级的额定电流为23A

    您应该下载 TI 功率级设计器、该设计将指导您设计每个降压级

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我将学习此 IC、如果有任何问题、我将向您提供反馈。 非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的,
    如 TI 网站所示,LM5145可能适用,因为电流容量 Iout (Max)为30A,输入/输出电压也正常,此处不考虑封装。 如果我们使用两相交错降压、则根据我们的规格(输入:18~36V、输出:15V/45A)、一相的输出电流为25A (考虑 OCP)。 在这里、我很困惑 WEBENCH 设计器中的最大 Iout (Max)为20A。 我们可以将其用于25A 输出电流吗?
    此外、如果我们为 MOSFET 使用外部驱动器电路、输出电流是否可以大于 IC 规格中定义的 Iout (Max)?
    谢谢!

    BR/Cingfeng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、BR、
    LM5145是一款单级同步降压控制器
    是的、您可以在应用中使用它。
    您只需要确保功率组件(MOSFET、电感器、电容器)的额定值正确。
    该器件提供了计算器工具、可指导您进行设计
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John,
    LM5145具有 SyncOut 和 syncdin 两个引脚、可轻松进行设计
    以180°交错的相同频率运行两个控制器。 此外、驱动器可以使用 IC 驱动器引脚、因此外部电路非常简单。 感谢你的答复。
    BR/qingfeng