This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:是否在激活时执行断电序列以进行备份?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704909/tps659037-is-the-power-off-sequence-performed-when-active-goes-to-backup

器件型号:TPS659037

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS6590378并询问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

活动时是否执行 PMIC 关闭序列以进行备份?

根据数据表图5-18。 状态机中功率控制的状态图、

有一个说明在"VCC <VSYS_LO". 条件下从"活动"状态切换到"备份"状态

另一方面 、5.4.11系统电压监控 描述了有关 VSYS_LO 的信息。

(当器件处于活动、睡眠或关闭状态且 VCC1上的电压降至低于 VSYS_LO 时、器件进入备份模式。

当器件从活动状态转换到备份状态时、除 LDOVRTC 外的所有活动 SMPS 和 LDO 稳压器均禁用。
当使用16.384MHz 晶体运行时、在 VCC1小于 VSYS_LO 后、稳压器会立即禁用。

在没有晶振的情况下运行时、在输出处于活动状态时、使用 VSYS_LO 从活动状态转换到备份状态时、必须始终遵循 POR 事件、以确保器件正确复位。)

我想只要它使用16.384MHz 的晶振、就会在不从外部执行 POR 事件的情况下执行正确的序列处理。

是这样吗?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi、

    在这两种情况下都将执行断电序列。 使用晶体时、它将立即开始。 如果没有晶振、则会有180us 的延迟。 如果没有晶振、我还建议在再次进入激活模式之前执行 POR、以确保正确启动。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nastasha、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一