This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ34Z100-G1:请帮助我更新 bq34z100-G1的学习周期所需的值

Guru**** 2559670 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685863/webench-tools-bq34z100-g1-please-help-me-to-update-the-required-values-for-learn-cycle-for-bq34z100-g1

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

Helloo 每个人,

我正在测试类型为:铅酸:12v,1.3Ah,型号:Amptek 的电池。

IAM 无法正确理解数据表。

我能够在 bqstudio 中更新电压和电流、但无法完成完整的学习周期。 因为我对  bqStudio 启动学习周期所需的值感到困惑和两难。

与 chem id 相匹配的相同参数:0x0802 (R121R3P-->Panasonic battery,12v,1.3ah)。

请为我提供更新和开始学习周期所需的值...我将在3周后测试此流程。

IAM 随附了我的 battery...please 数据表、请查看并帮助我访问 out.e2e.ti.com/.../4705.AT-12V1.3AH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    感谢您提供数据表。 但是、要回答以下问题、需要有关确切值的设置和配置的更多信息:

    数据存储器中的默认值是为锂离子电池设置的。 请将每节电池的值修改为铅酸值、而不是锂离子值。 您列出的电池中有6节铅酸电池串联。 请记住、对于生成的每节电池值、将任何电池组电压值除以6。

    例如、如果您不使用 JEITA、铅酸电池的电池充电电压可能如下(锂离子电池的默认值为4200):

    "配置"、"数据"、"电池充电电压 T1-T2"、"2200"、"mV"
    "配置"、"数据"、"电池充电电压 T2-T3"、"2200"、"mV"
    "配置"、"数据"、"电池充电电压 T3-T4"、"2200"、"mV"

    请修改监测计中的其他默认(锂离子)电压参数、以反映铅酸电池的相应最小/标称/最大值。

    其他非电压参数需要修改、例如设计能耗、设计能级、电池充电电流等... 请查看数据表以设置这些(和其他)参数。

    以下是应针对铅酸修改的一些铅酸特定非电压参数示例(显示了默认铅酸值):

    "配置"、"充电"、" Pb 温度补偿"、"25.000"、"%"
    "配置"、"充电"、" Pb 降低率"、"10.000"、"%"

    "电量监测"、"IT 配置"、"负载选择"、"3"、"数字"
    "电量监测"、"IT 配置"、"电池术语 V Delta"、"100"、"mVol"
    "电量监测"、"IT 配置"、"最小流耗 Chg NiMH - LA 第1 Qmax"、"50"、"%"

    除了这些参数(以及更多参数)之外、还需要使用 bqStudio 的"chemistry (化学成分)"选项卡设置化学成分信息。

    配置监测计时、请逐步完成数据表第8部分的所有步骤。

    此致、
    Bryan Kahler