This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3012:最大功率

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705306/ref3012-max-power

器件型号:REF3012

我想知道该稳压器的最大功率是多少。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乍得、您好!

    您能否指定所参考的最大功率类型? 这是最大输出功率还是功率耗散?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两者都是最好的、但主要是最大输出功率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乍得、您好!

    REF3012的建议最大输出电流额定值为25mA。 在1.25V 输出电压下、最大输出功率将为31.25mW。

    功率耗散取决于输入电压、负载电流和环境温度。 使用结至环境热指标、RJA 和结温的绝对最大额定值。 在25C 下、最大功耗为(150 -25)/297.3=~ 420mW。

    希望这对您有所帮助、
    Ethan