This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:电池不可用时的器件行为

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690719/bq21040-device-behavior-when-battery-is-not-available

器件型号:BQ21040

你(们)好  

我们 在 STBI_SSTD 中使用 BQ21040DV 为 100mAH 电池充电。   
以下 是 我 的配置详细信息  
1) ISET = 50mA   
2)启动时的负载电流= 15mA (最大值)
3)休眠 电流= 60 μ A
现在 假设我的器件随时间放电。   在3V 时、由于  电池低 电压 切断  电路、它会被切断   
如果 我插入充电器器件确实启动、我们观察到充电器输出卡在1.6V、 因此 即使 在3-4 小时后也无法为器件加电并为电池充电。
  根据我 的理解、 以下内容是一个问题  
ISET =50mA (即.5 C)预充电 电流 为 10%ISET =5mA。 由于负载电流高于预充电电流、因此无法  提供器件所需的电流来加载和检测电池。  
请 确认  我是否关注  
1) 1)由于电池内置、低电压切断 电路被激活、器件将如何检测 电池是否存在?   
2) 2)如果器件 检测 到电池 不 存在 (由于 激活    电路的低电压切断)、  则输出 电压 和 输出 电流应该是多少 (预充电/ISET)
3) 3) 如果 我断开负载、它就会工作。 为什么?
4) 4)如果 我在电池组上施加5V 电压脉冲、它会起作用。为什么?   
5) 5)如果增加充电器 Vout 上的电容器 将有所帮助?
6)如果  我们无法使用器件解决此问题、请建议我们 在可能的情况下进行直接替换、因为我们 必须发布 计划 在6月底进行的1K 预生产运行的订单
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当充电器输出卡在1.6V 时、输入电流是多少?

    已更新:

    电池短路、0.8V 或更低、电流限制为15mA。

    预充电、0.8V 至2.5V、电流限制为 ISET 的20%(快速充电电流)

    快速充电(CC)、2.5V 至4.2V、电流限制为 ISET

    锥相(CV)、4.2V 时的电压调节以及电流减小或逐渐达到终止值。

    终止时、电流已降至 ISET 的10%(快速充电电流)

    bq21040有两个安全计时器、预充电时为30分钟、快速充电时为10小时。 如果计时器超时单元关闭、需要通过循环通电进行复位。

    如果低电压切断被激活并且电池被断开、电池检测例程将运行、但是充电将不会开始。

    如果激活了低电压切断功能并且系统负载存在、则电压可能会下降到电池短路或预充电级别、且可用电流极小、无法恢复。

    重置低电压切断电路需要什么?