This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:使用 TI 隔离器替换 TPH、TPL 和 BT 的光隔离器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, ISO7730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705235/tps2373-replace-opto-isolators-for-tph-tpl-and-bt-by-ti-isolator

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: ISO7730

尊敬的团队:

因为我的客户必须使用 TPL/TPH/BT 3引脚指示器、这是隔离信号。 我看到数据表中建议使用光电隔离器、我是否知道我们是否可以使用 ISO7730等 TI 隔离解决方案进行替代? 如果是、我是否可以知道 TPS2373初级侧是否有5V 电压可用于为 ISO7730供电? 因为 ISO7730的最大 Vcc1为5.5V。 谢谢你。

此致、

Polly Chung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Polly、

    您可以从48V Vdd 或12V VC_IN (来自偏置绕组)获得5V 电压。 这可以通过 LDO 或电阻分压器以及连接在 ISO7730的 Vcc1和 RTN 之间的5.1V 齐纳二极管来实现。

    最棒的
    Tom