This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:设置电流限制

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690734/bq21040-set-the-current-limit

器件型号:BQ21040

你(们)好   

在  上电流程图中  、" 将电流限制设置为100mA、然后开始充电、执行 ISET 和 OUT 短路测试"请确认电 流是10mA 还是 100mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    这取决于电池电压是否较低、可能为10mA。