This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:电池不可用时的器件行为

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690717/bq21040-device-behavior-when-battery-is-not-available

器件型号:BQ21040

你(们)好 Bill    

现在 、我们   在  大多数  器件中都面临这种情况 、在   我们  制作的50个原型中、几乎80% 的器               件现在运行的是1000个器件的 PPR、无法最终确定该器件。 这 是   我们  面临的问题   

电池 使用 容量:90mAh   

ISET :50mAh   

在运行过程中、假设 有人在    电池低电压切断 电路激活时7天内未对器件充电、并且当我们插入充电器器  件时未唤醒。 我们观察   到 Vbat 引脚上的电压为1.6/1.8V。

请 告诉 我以下信息   

1) 1)充电器 IC 如何检测是否存在电池?

2) 2) 我 看不到用于  检测 器件上电池的任何低频脉动直流电压? 为什么?

以下是哪些设备唤醒的观察结果?

1) 1)如果 我 在    电池   的+ve 输入 Vbat 引脚上施加5V 脉冲   。 为什么?

2)如果 我将 ISET 电流增加 到 100mA ,      这是由于电池容量低而无法实现的。为什么 ?  

3) 3)如果 我 将  分压 器电路 置于 LDO (即 负载) CE 引脚上 、以便 在   Vbat 达到 3V 之前它不会导通。 为什么?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    1) 充电器 IC 如何检测电池是否存在?- bq21040将使用电池检测例程、请参阅数据表的第8.4.9节

    2) 2)我看不到用于检测器件上电池的任何低频脉动直流电压? 电池深度放电可能处于电池短路模式--如果电池电压低于0.8V,电流限制为15mA

    电池电压和电流是多少?
    在较低的电池电压下、bq21040将限制尝试恢复电池的电流。 如果将系统负载连接到电池、则可能会阻止电池电压上升、从而防止流向负载的电流不是电池。