This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:应用问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20, TPS549A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704896/tps548a20-application-question

器件型号:TPS548A20
主题中讨论的其他器件: TPS549A20

你(们)好。

现在、我正在进行 DCDC 设计、我相信   鉴于以下限制、最高效的解决方案可以通过 TPS548A20实现、 但我想在这里发帖、询问在给定以下规格的情况下该器件是否有效、以防我错过该器件的一些关键方面。  此外、 如果考虑  到这些限制、我可以使用另一个器件来实现更高的效率、这将是非常值得赞赏的。  

直流/直流设计规格:

输入电压为6V - 17V (标称值为12V)、 输出电压为3.3V (最大电流为3A)、负载阶跃为0A - 3A (1A/us)。

温度要求:-40至85°C

-在线路、负载、负载阶跃和温度变化范围内、Vout 最大偏差为+-3 %

鉴于这些限制、我的任务是优化12Vin、3A Iout 和25C 下的效率

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Connor、

    TPS548A20是15A 解决方案。 因此、3A 应用的效率应该很高。 Webench 建议 TPS548A20与 TPS549A20 (带动态电压调节)应是满足您要求的最高效率解决方案之一。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 John 的快速回复。 很高兴听到人们确认该部件是正确的选择。